Variable aus einem Typ erstellen

Erstellen Sie eine Variable aus einem Typ, damit der Typ automatisch der von Ihnen erstellten Variablen zugewiesen wird.
  1. Navigieren Sie in der
    Typenansicht
    zu dem Ordner, der den Variablentyp enthält.
  2. Ziehen Sie den Variablentyp von
    Typenansicht
    in
    Projektansicht
    .
    In der
    Projektansicht
    wird jetzt eine Instanz des Variablentyps angezeigt.
  3. (Optional) Wählen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    , wählen Sie
    Anzeigename
    und geben Sie den Anzeigenamen ein.
  4. (Optional) Wählen Sie unter
    Eigenschaften
    die Option
    Add
    , wählen Sie
    Beschreibung
    und geben Sie die Beschreibung ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.