Objekt aus einem Typ erstellen
Erstellen Sie ein Objekt aus einem Typ. Die neue Objektinstanz ist automatisch vom gleichen Typ.
- Doppelklicken Sie vonTypenansichtaus auf den Ordner mit der Kategorie der Objekte.
- Ziehen Sie den Objekttyp in einen Ordner oder ein Objekt inProjektansicht.
Das neue Objekt erscheint in der
Projektansicht
.Rückmeldung geben