Knoten navigieren

Navigieren Sie im Projektinhalt in der
Projektansicht
.
  • Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Wählen Sie einen beliebigen Knoten in
    Projektansicht
    und geben Sie den Namen des gesuchten Knotens ein.
    Der passende Hinweis wird ausgewählt.
    TIPP: Die Knoten werden von dem aktuell ausgewählten Knoten abwärts durchsucht. Wenn es keine Treffer gibt, wird die Suche vom ersten Knoten bis zum aktuell ausgewählten Knoten fortgesetzt.
  • Erweitern Sie den ausgewählten Knoten, indem Sie
    drücken.
  • Reduzieren Sie den ausgewählten Knoten, indem Sie
    drücken.
  • Wählen Sie den unteren Knoten aus, indem Sie
    drücken.
  • Wählen Sie den oberen Knoten aus, indem Sie
    drücken.
  • Wählen Sie den zuvor ausgewählten Knoten aus, indem Sie
    Rückwärts navigieren
    wählen.
  • Wählen Sie den neuesten Knoten aus, indem Sie
    Vorwärts navigieren
    wählen.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Stammprojektknoten und wählen Sie dann
    Alles reduzieren
    , um alle Knoten zu reduzieren und so die Navigation zu erleichtern.
  • Teilen Sie
    Projektansicht
    in zwei Bereiche auf, durch die Sie getrennt scrollen können. Wählen Sie
    Projektansicht teilen
    , um die Ansicht zu teilen. Wählen Sie
    Projektansicht teilen
    erneut, um die Teilung der Ansicht aufzuheben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.