Informationsmodelldiagramme anzeigen

Visualisieren Sie Informationsmodelle von
FactoryTalk Optix
-Projekten in Form von Diagrammen.
TIPP: Weitere Informationen zu Projektinformationsmodellen finden Sie unter Informationsmodell.
Voraussetzungen
Installieren Sie eine Anwendung, die
DGML
-Diagramme anzeigt, wie z. B. Microsoft Visual Studio mit der Komponente „DGML-Editor“.
TIPP: Weitere Informationen zu
DGML
-Dateien finden Sie unter Referenz zur Directed Graph Markup Language (DGML) - Visual Studio (Windows) | Microsoft Learn.
  1. So zeigen Sie Informationsmodelldiagramme an
  2. Führen Sie eines des Folgenden durch:
    • Klicken Sie in
      Eigenschaften
      mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaft.
    • Klicken Sie in
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf den Projektknoten.
  3. Wählen Sie
    Modellanalyse
    und dann eine der folgenden Optionen aus:
    • Informationsmodelldiagramm (nur Projekt)
      . Visualisiert nur mit dem Benutzerprojekt in Beziehung stehende Knoten, Typen und Referenzen.
    • Informationsmodelldiagramm (OPCUA/Core-Namespaces ignorieren)
      . Visualisiert Knoten, Typen und Referenzen des Benutzerprojekts und
      FTOptix
      -Module-Namespaces mit Ausnahme von OPC UA- und Core-Namespace.
    • Informationsmodelldiagramm
      . Visualisiert alle Knoten, Typen und Referenzen eines beliebigen Namespace.
Beispiel für ein Informationsmodelldiagramm
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.