OPC UA-Server

Verwenden Sie einen OPC UA-Server für die Veröffentlichung von Projektknoten zur Laufzeit. Ein Projekt kann einen einzelnen OPC UA-Server enthalten.

Vorgang

Mithilfe von OPC UA-Servern können OPC UA-Clients:
  • Von Servern lesen oder Ereignisse abhören
  • Auf Server schreiben oder Methoden aufrufen
OPC UA-Server veröffentlichen standardmäßig alle Projektknoten. Sie können auswählen, welche Knoten den zugewiesenen Benutzern veröffentlicht werden sollen.

Endpunkt-URL

Die vordefinierte Endpunkt-URL ist
opc.tcp://localhost:59100
Die URL eines Endpunkts besteht aus den folgenden Elementen:
  1. Kommunikationsprotokoll:
    opc.tcp
  2. Netzwerkadresse, die in einem der folgenden Modi ausgedrückt wird:
    localhost
    Ein Schlüsselwort, das die lokale Adresse ausdrückt
    Hostname
    Der Name des Netzwerkgeräts, auf dem der Server gehostet ist
    IP address
    Die IP-Adresse des Netzwerkgeräts, auf dem der Server gehostet ist
  3. Der Port des OPC UA-Servers:
    port_number
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal