OMRON Fins-Station

Objekt zur Darstellung eines OMRON Fins-PLC
BrowseName
OmronFinsStation
SuperType
Kommunikationsstation(CommunicationStation)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
Maximale Job-Größe in Byte
MaximumJobSizeInBytes
Maximale Größe einer Tag-Übertragung vom Controller (in Byte). 0 = 1024 Byte (Maximalwert)
Maximaler Abstand in Byte
MaximumGapInBytes
Maximaler Abstand zwischen zwei Tags, damit diese Teil derselben Übertragung sind (in Byte)
Quellnetzwerkadresse
SourceNetworkAddress
Standardwert = 0. Er entspricht dem FINS-Parameter „Netzwerkadresse“. Er kann auf 0 gesetzt werden, wenn sich der PC und alle Geräte im selben Netzwerk befinden. Gültige Werte liegen im Bereich von: 0 – 127
Quellknotenadresse
SourceNodeAddress
Standardwert = 50. Sie entspricht dem FINS-Parameter „Knotenadresse“. Gültige Werte liegen im Bereich von: 0 – 254. Normalerweise entspricht sie dem letzten Oktett der IP-Adresse der PLC-Ethernet-Karte, d. h. wenn die IP-Adresse der PLC 192.168.0.54 lautet, verwenden Sie 54 als Knotennummer
Quelleinheitsadresse
SourceUnitAddress
Standardwert = 0. Sie entspricht dem FINS-Parameter „Einheitsadresse“. Für die Kommunikation mit der PLC-CPU sollte die Einheitsnummer 0 sein
IP-Adresse
IPAddress
Eindeutige Adresse, unter der der Controller im Netzwerk erreicht werden kann
Port
Port
Standardwert = 9600. Nummer des TCP-Ports des Geräts, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Gültige Portnummern liegen in einem Bereich von 1 bis 65.535. Weil das FINS-Protokoll verlangt, dass die Nummer des Quell- und Zielports gleich sind, ist bei einer Änderung dieses Parameters auch der Parameter „Lokal gebundener Port“ zu ändern, damit beide Portwerte gleich sind
Timeout
Timeout
Maximale Wartezeit in Millisekunden für den Empfang einer Antwort vom Controller
Optimierungstyp
OptimizationType
Wählt „Datenblock“ aus, wenn mit aufeinanderfolgenden Adressen gearbeitet wird. Wenn nicht, wird „Gemischte Daten“ ausgewählt
Vorgangscode
OperationCode
(Von Kommunikationsstation übernommen)
Tags
Tags
(Von Kommunikationsstation übernommen)
Typen
Types
(Von Kommunikationsstation übernommen)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.