ODBC-Datenbank

Objekt, das eine lokale oder entfernte Datenbank unter jenen darstellt, die das ODBC-Protokoll (Open DataBase Connectivity) unterstützen
BrowseName
ODBCStore
SuperType
Speicher(Store)

Eigenschaften

Name
BrowseName
DataType
Beschreibung
DSN
DSN
DSN (Name der Datenbankquelle)
DBMS-Typ
Type
Typ des Datenbankservers
Benutzername
Username
Name des Benutzers für den Zugriff auf die Datenbank
Passwort
Password
Passwort des Benutzers für den Zugriff auf die Datenbank
Datenbank
Database
Name der Datenbank auf dem Datenbankserver
Server
Server
IP-Adresse oder Hostname des Datenbankservers im Netzwerk
TCP-Port
Port
TCP-Port des Datenbankservers (wenn 0, dann gelten die Standardeinstellungen: SQL = 1433 / MySQL = 3306)
Tabellen
Tables
(Von Speicher übernommen)
Maximale Länge des Spaltennamens
MaxColumnNameLength
(Von Speicher übernommen)
Maximale Anzahl an Spalten
MaxColumnCount
(Von Speicher übernommen)
Datentyp-Kompatibilitätszuordnung
DataTypeCompatibilityMap
(Von Speicher übernommen)
Status
Status
(Von Speicher übernommen)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.