Ereigniskonfiguration
Konfiguration eines mittels Ereignislogger zu überwachenden Ereignistyps
Eigenschaften
Name | BrowseName | DataType | Beschreibung |
---|---|---|---|
Ereignisquelle | EventSource | Quellknoten der betreffenden Ereignisse. Wenn diese leer sind, werden die von einem beliebigen Objekt des Projekts generierten Ereignisse berücksichtigt | |
Teilbaum abhören | MonitorSubtree | Bei Auswahl von „Wahr“ werden die untergeordneten Knoten des unter der Ereignisquelle ausgewählten Knotens bezogen | |
Nicht-interaktive Sitzungen ausgeschlossen | ExcludeNonInteractiveSessions | Zeichnet nur die von Benutzerinteraktionen mit der grafischen Benutzeroberfläche der Anwendung generierten Ereignisse auf und ignoriert alle durch andere Logiken generierten Ereignisse |
Rückmeldung geben