Datenlogger
Der Datenlogger tastet die Werte einer oder mehrerer Variablen in benutzerdefinierten Zeitintervallen oder bei jeder Änderung des Wertes ab und speichert sie in einer Datenbank.
TIPP:
Sie können die automatische Abtastung deaktivieren, indem Sie die Einstellung der Eigenschaft
Abtastmodus
auf Kein
setzen.Datenbankkonfiguration
Die Datenbanken für Datenlogger werden automatisch konfiguriert.
Wenn Sie für einen Datenlogger eine Datenbank auswählen, wird automatisch eine Datenbanktabelle mit den folgenden Spalten für jede abzutastende Variable erstellt:
Spalte | Beschreibung | Vorhanden |
---|---|---|
[VariableToLogName] | Der Wert einer bestimmten Variable | Immer |
[VariableToLogName] _OpCode | Der Variablencode des Lesevorgangs auf dem Controller | Wenn Log operation code of the variable = True |
[VariableToLogName] _Timestamp | Das Datum und die Uhrzeit (UTC) der auf dem Controller gelesenen Variablen | Wenn Log timestamp of the variable = True |
Timestamp | Das Datum und die Uhrzeit des abgetasteten Werts auf dem Controller Dieser Zeitstempel gibt die Zeit an, zu der FactoryTalk Optix Studio das Abtasten aller Variablenwerte beendet hat. | Immer |
LocalTimestamp | Das Datum und die Uhrzeit in der lokalen Zeitzone der Maschine des auf dem Controller abgetasteten Variablenwerts | Wenn Local time log = True |
Automatische Abtastmodi
Ein Datenlogger kann automatisch Folgendes abtasten:
- Alle überwachten Variablen
- Der Datenlogger erfasst alle überwachten Variablen unabhängig von ihren Werten.
- Nur Variablen mit signifikant geänderten Werten
- Der AbtastmodusWertänderunggilt nur für Variablen mit signifikant geänderten Werten.Der Datenlogger tastet nur die Variablen ab, deren Werte sich im Vergleich zur vorherigen Abtastung über ein Totzonenintervall hinaus geändert haben. Der Wert für das Totzonenintervall kann ein Absolut- oder Prozentwert sein.Wenn beispielsweise für das Totzonenintervall „5“ festgelegt wurde, tastet der Datenlogger nur die Variablen ab, die eine absolute oder prozentuale Änderung von mindestens ±5 gegenüber der vorherigen Abtastung aufweisen.
Datenbankkonfiguration
Beispielmodus
Rückmeldung geben