Remote-Unterstützung anfordern
Fordern Sie Remote-Unterstützung für die Lösung eines Problems in Ihrem System aus der Ferne.
- Öffnen Sie auf dem Gerät den Bildschirm mit demFactoryTalk Remote Access-Widget.Wenn Sie Ihr Projekt mithilfe der Vorlage OptixPanel auf der Startseite erstellt haben, wählen SieEinstellungenund dannFT Remote Accessaus.Wenn die AnwendungFactoryTalk Remote Accessnicht für das Senden von Unterstützungsanfragen konfiguriert ist, zeigt dasFactoryTalk Remote Access-WidgetUnterstützungsanfragen sind für dieses Gerät deaktiviert. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.Wenn die Remote-Unterstützung imFactoryTalk Remote Access-Widget aktiviert ist, können Sie eine Abfrage zur Unterstützung aus der Ferne senden.
- Wählen SieUnterstützungaus.
- Wenn in der AnwendungFactoryTalk Remote AccessKontaktdetails erforderlich sind, werden die folgenden Felder zum Ausfüllen angezeigt:
- Name. Ihr Name.
- Kontaktinformationen. Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
- Beschreibung. Die Beschreibung des Problems.
- Wählen SieUnterstützung anfordernaus.Die Anfrage wird an dieFactoryTalk Remote Access-Anwendung gesendet und die Schaltfläche zeigtUnterstützung angefordertan.NOTIZ: Wenn die Remotezugriffsanforderung von derFactoryTalk Remote Access-Anwendung remote geschlossen wird, wird die Anforderung auf dem Gerät automatisch geschlossen. Wenn keine Unterstützung mehr erforderlich ist, können Sie die Anforderung inFactoryTalk Remote Accesslokal auf dem Gerät schließen.
Die Schaltfläche zeigt erneut
Unterstützung anfordern
an.Unterstützung
Rückmeldung geben