Vorlage importieren

Platzieren Sie eine Vorlage in einem Knoten in der
Projektansicht
, um das Objekt, den Objekttyp oder eine Variable zum Projekt hinzuzufügen.
TIPP: Handelt es sich bei der Vorlage um ein Grafikobjekt, können Sie das Grafikelement aus der Bibliothek in den Editor ziehen.
  1. Von der Hauptsymbolleiste aus wählen Sie
    Vorlagenbibliotheken
    und führen Sie eine der beiden Aktionen aus:
    • Ziehen Sie eine Vorlage aus der Bibliothek auf einen Knoten in der
      Projektansicht
      .
    • Ziehen Sie eine Grafikobjektvorlage aus
      Bibliotheken
      in den Editor oder in die
      Projektansicht
      .
  2. Wenn es sich bei der Vorlage um einen Objekttyp handelt, wählen Sie eine der beiden Optionen:
    • Als Typ importieren
      . Fügen Sie einen auf der Vorlage basierenden Objekttyp in das Projekt ein.
    • Als Instanz importieren
      . Fügen Sie eine auf der Vorlage basierende Objektinstanz in das Projekt ein.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.