Stylesheet konfigurieren
Legen Sie
Globaler Stil
fest, um die Stile zu bearbeiten, die auf alle Grafikobjekte angewendet werden. Legen Sie Steuerelementstile
fest, um die Stile zu bearbeiten, die auf bestimmte Steuerelementobjekte angewendet werden. Steuerelementstile überschreiben den globalen Stil.- Wählen Sie inProjektansichtdas zu bearbeitende Stylesheet aus.TIPP: Sie können das Standardstylesheet auswählen, ein vordefiniertes Stylesheet hinzufügen oder Ihr eigenes Stylesheet erstellen. Siehe Vordefiniertes Stylesheet hinzufügen oder Stylesheet erstellen.
- Um den globalen Stil festzulegen, der für alle Grafikobjekte gilt, wählen Sie inEigenschaftenunterGlobaler Stildie Optionund geben Sie die Werte ein.TIPP: Sie können auch dynamisches Links erstellen, anstatt die Werte manuell einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Um einen Steuerelementstil zu erstellen, wählen Sie unterSteuerelementstile, nebendie OptionObject-Stile.Erstellen Sie zum Beispiel einen Steuerelementstil für Schalterobjekte.
- Um einen Steuerelementstil umzubenennen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen des Stils, wählen Sieund geben Sie einen neuen Namen ein.
- Um einen Steuerelementstil zu bearbeiten, erweitern Sie, erweitern Sie den Stilnamen und bearbeiten Sie dann die Eigenschaften, indem SieObject-Stileauswählen und Werte eingeben.TIPP: Sie können auch dynamisches Links erstellen, anstatt die Werte manuell einzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Um einen Steuerelementstil zu löschen, wählen Sie neben dem Stilnamen die Option.Löschen
Rückmeldung geben