XY-Diagramm konfigurieren
Konfigurieren Sie ein XY-Diagramm für die Visualisierung von Daten.
- Klicken Sie in derProjektansichtunterUImit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie dann aus.
- (Optional) Legen Sie inEigenschaftenFolgendes fest:
- Zoom. Die Zoomstufe des Diagramms.
- X-Zentriert. Die X-Koordinate, auf die das Diagramm zentriert werden soll.
- Y-Zentriert. Die Y-Koordinate, auf die das Diagramm zentriert werden soll.
- Schlüssel sichtbar. Zeigt die Legende der Stifte an oder blendet sie aus.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Rückmeldung geben