PDF-Viewer

Zeigt ein PDF-Dokument zur Laufzeit an.

Vorgang

Der PDF-Viewer kann eine der folgenden Dateien anzeigen:
  • Entweder ein lokal im Projektverzeichnis gespeichertes PDF-Dokument
  • Eine auf einem Remote-Server gespeicherte PDF-Datei
    Der PDF-Viewer unterstützt diese Protokolle für die Anzeige von Remote-PDF-Dateien:
    • http
    • https

Anwendungsfall

Mit eingebetteten PDF-Dateien Endbenutzern schnell Zugriff auf technische Dokumentation geben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal