Raster-Layout konfigurieren
Um ein Raster-Layout zu konfigurieren, fügen Sie ein Raster-Layout-Objekt und Unterknoten-Objekte hinzu und ändern dann die Eigenschaften des Raster-Layouts.
Sie können sowohl Spalten als auch Zeilen für das Raster-Layout definieren. Wenn Sie nur Spalten definieren, definiert
FactoryTalk Optix Studio
automatisch Zeilen. Wenn Sie nur Zeilen definieren, definiert FactoryTalk Optix Studio
automatisch Spalten.Geben Sie die Breite in diesen Einheiten an:
- Pixel
- Absolute Einheit in Pixeln. Zum Beispiel100
- Frames
- Proportionale Einheit, die auf der Grundlage des verbleibenden Platzes berechnet wird. Zum Beispiel ist2frdoppelt so breit wie1frTIPP: Die Verwendung von Frames bedeutet, dass der nicht von Spalten mit fester Breite belegte Platz in die Summe der Frames aufgeteilt wird. Zum Beispiel: 100;2fr;1fr bedeutet, dass die erste Spalte 100px einnimmt, die zweite Spalte 2/3 des verbleibenden Platzes und die dritte Spalte 1/3 des verbleibenden Platzes. Wenn Sie das Raster-Layout strecken, bleibt die Breite der ersten Spalte bei 100px, während die zweite und dritte Spalte wachsen oder schrumpfen, um das Verhältnis beizubehalten.
- Auto
- Dynamische Einheit. Verwenden Sie das Schlüsselwortauto, um die Spaltenbreite auf der Grundlage des Inhalts der Spalte zu bestimmen.
Textbox | Einheit | Wert | Beschreibung |
---|---|---|---|
Pixel | 100 | Feste Breite von 100px | |
Frames | 2fr | 2/3 des verbleibenden Platzes | |
Frames | 1fr | 1/3 des verbleibenden Platzes |
- So konfigurieren Sie ein Raster-Layout
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf einen Knoten, der das Raster-Layout-Objekt enthält, und wählen Sie .
- (Optional) Bewegen Sie den Mauszeiger über das Raster-Layout, wählen Sie und geben Sie dann einen eigenen Namen für das Objekt ein.
- Fügen Sie untergeordnete Grafikobjekte unter dem Raster-Layout hinzu oder verschieben Sie sie.Weitere Informationen zum Verschieben von Grafikobjekten finden Sie unter Knoten verschieben.Fügen Sie zum Beispiel Schaltflächen unter dem Raster-Layout hinzu, um ein Raster mit Schaltflächen zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Schaltfläche.
- Wählen Sie in derProjektansichtdas Raster-Layout aus und konfigurieren Sie die Rasterspalten:
- Bewegen Sie inEigenschaftenden Mauszeiger über den WertSpaltenund wählen Sie .
- Wählen Sie im Editor die Option , um Rasterspalten hinzuzufügen.
- Legen Sie die Breite der einzelnen Spalten fest, indem Sie Werte eingeben oder dynamische Links erstellen.
- Konfigurieren Sie Rasterzeilen:
- Bewegen Sie inEigenschaftenden Mauszeiger über den WertZeilenund wählen Sie .
- Wählen Sie im Editor die Option , um Rasterzeilen hinzuzufügen.
- Legen Sie die Breite jeder Zeile fest, indem Sie Werte eingeben oder dynamische Links erstellen.