Gemeinsame Eigenschaften

Die verfügbaren Eigenschaften der Objekte der Benutzerschnittstelle hängen vom ausgewählten Objekt ab.
NOTIZ:
Für jede Eigenschaft mit einem nicht spezifischen numerischen Wert entspricht der Auto-Wert -1. Wenn Sie in der Eigenschaft auf Automatisch doppelklicken, wird -1 angezeigt. Wenn Sie -1 in die Eigenschaft eingeben, wird der Wert automatisch angezeigt. 
Eigenschaft
Beschreibung
Werte
Name
Der Name des Objekts.
Zeichenfolgenwert.
Typ
Der Typ des Objekts.
Nicht änderbarer Wert.

Darstellung

Eigenschaft
Beschreibung
Werte
Sichtbar
Die Sichtbarkeit des Objekts zur Laufzeit
  • Wahr. Zur Laufzeit sichtbar.
  • Falsch. Zur Laufzeit nicht sichtbar.
Aktiviert
Möglichkeit der Interaktion des Objekts mit dem Benutzer zur Laufzeit
  • Wahr. Interaktion zur Laufzeit möglich.
  • Falsch. Interaktion zur Laufzeit nicht möglich.
Opazität
Die Transparenz des Objekts
Numerische Werte von 0 bis 100, wobei 0 für transparentes Objekt steht.
Blinken
Diese Option lässt das Objekt regelmäßig blinken, wird jedoch ignoriert, wenn es nicht sichtbar ist
  • Wahr. Wenn das Objekt sichtbar ist, blinkt es regelmäßig.
  • Falsch. Wenn das Objekt sichtbar ist, blinkt es nicht regelmäßig.
Drehung
Drehung des Objekts um seinen Mittelpunkt
Numerische Werte. Für die Drehung im Uhrzeigersinn geben Sie hier positive Werte ein.
Rahmenfarbe
Die Farbe des Objektrands
Jede ausgewählte oder eingegebene Farbe des verknüpften Tags.
Füllfarbe
Füllfarbe des Objekts
Jede ausgewählte oder eingegebene Farbe des verknüpften Tags.
Rahmenstärke
Stärke des Objektrands in Pixel
Numerischer Wert.
Eckradius
Radius der Ecken eines Rechtecks in Pixel
Numerischer Wert.
Sichtbar bei Anklicken
Auswählbarkeit des Objekts durch den Benutzer für die Ausführung von Ereignismethoden zur Laufzeit
  • Wahr. Das Objekt akzeptiert eine Benutzerauswahl für die Ausführung von Ereignismethoden.
  • Falsch. Das Objekt akzeptiert keine Benutzerauswahl für die Ausführung von Ereignismethoden. Das zugrundeliegende Objekt akzeptiert die Benutzerauswahl.
Zu verschiebendes Element
Verschiebbarkeit des Objekts oder des Vorfahrenobjekts zur Laufzeit.
  • Kein. Keine Bewegung des Objekts beim Ziehen während der Laufzeit.
  • Selbst. Bewegung des Objekts beim Ziehen während der Laufzeit.
  • <AncestorObject>
    . Vor- und Nachfahrenobjekte werden beim Ziehen des beweglichen Objekts zur Laufzeit verschoben.

Größe und Layout

Eigenschaft
Beschreibung
Werte
Horizontale Ausrichtung
Horizontale Ausrichtung ausgewählter Objekte im Fenster
  • Rechts
  • Links
  • Mitte
  • Strecken
Vertikale Ausrichtung
Vertikale Ausrichtung ausgewählter Objekte im Fenster
  • Oben
  • Unten
  • Mitte
  • Strecken
Breite
Breite des Objekts
Numerischer Wert in Pixel
Höhe
Höhe des Objekts
Numerischer Wert in Pixel
Linker Rand
In Pixel angegebener Abstand zwischen dem linken Rand des Fensters und der linken Objektseite
Numerischer Wert
Oberer Rand
In Pixel angegebener Abstand zwischen dem oberen Rand des Fensters und der Objektoberseite
Numerischer Wert
Rechter Rand
In Pixel angegebener Abstand zwischen dem rechten Rand des Fensters und der rechten Objektseite
Numerischer Wert
Unterer Rand
In Pixel angegebener Abstand zwischen dem unteren Rand des Fensters und der Objektunterseite
Numerischer Wert
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal