Globale Methoden für die Benutzeroberfläche
Mit dieser Methode wird das angegebene Dialogfeld auf der Benutzeroberfläche der Runtime-Anwendung geöffnet.
Methode OpenDialog
Legt das angegebene Dialogfeld zur Laufzeit als Argument fest.
Argument | Beschreibung |
---|---|
Dialog | Zu öffnendes Dialogfeld. |
AliasNode | Alias zur Identifizierung des Datenmodells für das Feld, in dem der Inhalt angezeigt werden soll |
Rückmeldung geben