Ereignis von einem anderen Objekt zu einem Objekt hinzufügen

Fügen Sie ein Ereignis von einem Objekt zu einem anderen Objekt hinzu, um zu vermeiden, dass dasselbe Ereignis für mehrere Objekte neu erstellt wird.
  1. Wählen Sie in
    Projektansicht
    das Objekt aus, zu dem Sie das Ereignis hinzufügen möchten.
  2. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    nach
    Ereignisse
    die Option
    Add
    Externes Ereignis hinzufügen
    .
  3. Navigieren Sie zu dem Objekt, das das Ereignis enthält, das Sie dem aktuellen Objekt hinzufügen möchten, markieren Sie das Ereignis und wählen Sie dann
    Auswählen
    .
  4. Um eine Methode mit dem Ereignis zu verknüpfen, wählen Sie nach dem Ereignis
    Add
    Netzmethode hinzufügen
    und wählen die gewünschte Methode.
  5. Navigieren Sie im Auswahlfenster zu der Methode, wählen Sie diese aus und führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
    • Um eine
      Globale Methode
      hinzuzufügen, erweitern Sie den Knoten
      Befehle
      und erweitern den Methodenknoten, um eine Methode auszuwählen.
    • Um einen
      Lokalen Knoten
      hinzuzufügen, erweitern Sie den Knoten des Objekts, um eine Methode auszuwählen.
  6. Wählen Sie
    Auswählen
    aus.
  7. (Optional) Wenn für die Methode Argumente erforderlich sind, erweitern Sie die Methode und legen Sie die Argumente fest.
  8. (Optional) Wiederholen Sie 4 bis 6, um weitere Methoden mit dem Ereignis zu verknüpfen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal