Dynamische Links
Dynamische Links verbinden einen übergeordneten Knoten (Variable) mit einem Quellknoten (eine andere Variable oder Objekteigenschaft).
TIPP:
Im Allgemeinen verwenden Sie einen dynamischen Link zum Festlegen eines Variablenwerts auf der Grundlage von:
- Dem Wert einer anderen Variablen
- Einer Eigenschaft eines Objekts
Setzen Sie zum Beispiel die Texteigenschaft eines Beschriftungsobjekts auf der Grundlage des Werts einer Temperaturvariable.
Quellentypen und -werte
Je nach Typ des Quellknotens für den dynamischen Link wird sein Quellwert standardmäßig wie folgt festgelegt:
Quellknoten-Typ für den dynamischen Link | Quellwert für den dynamischen Link |
---|---|
Variable | Das Attribut Wert der Variable |
Objekt | Die Eigenschaft NodeId des Objekts |
Modi
Der Modus eines dynamischen Links gibt seine Richtung an:
- Lesen
- Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten.Standard für in NetLogics definierte dynamische Links.
- Schreiben
- Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
- Lesen/Schreiben
- Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten und Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.Standard für dynamische Links, die in derFactoryTalk Optix Studio-Benutzeroberfläche erstellt werden.
Komplexe dynamische Links
Ein komplexer dynamischer Link beinhaltet Transformationen des Quellknotenwerts durch Konverter. Weitere Informationen finden Sie unter Konverter.
Sie erstellen komplexe dynamische Links mit dem Editor für komplexe dynamische Links. Weitere Informationen finden Sie unter Editor für komplexe dynamische Links.
NOTIZ:
Wenn Sie einen dynamischen Link zwischen einer Eigenschaft eines grafischen Objekts und einem anderen Knoten erstellen, ist der übergeordnete Knoten immer die Eigenschaft des grafischen Objekts. Wenn der übergeordnete Knoten oder der Quellknoten eines dynamischen Links eine Array-Variable ist, können Sie eine bestimmte Array-Zelle als übergeordneten oder Quellwert festlegen.
Rückmeldung geben