Aktiven Alarm sichtbar machen

Konfiguriert die Eigenschaft
Aktiv
eines Grafikobjekts so, dass ein Alarm zur Laufzeit sichtbar wird. Verlinken Sie die Variable
Aktiv
des Grafikobjekts dynamisch mit der Variablen
Aktiv
eines Alarms. Wenn der Alarm aktiv ist, ändert sich zur Laufzeit die Darstellung des Grafikelements.
Für die Variable
Aktiv
ist weder ein Skript noch NetLogic erforderlich. Beispielsweise können Sie einen Digitalalarm erstellen und die Eigenschaft
Aktiv
eines Grafikelements, wie z. B, eine LED, an die Variable
Aktiv
eines digitalen Alarms oder eines anderen Alarms binden. Wenn der Alarm seine konfigurierten Grenzwerte oder Grenzzustände erreicht, leuchtet zur Laufzeit die LED.
Voraussetzungen
  • LED-Grafikobjekt einem Fenster hinzufügen
  • Einen Alarm erstellen und konfigurieren
  1. So machen Sie einen aktiven Alarm sichtbar
  2. Öffnen Sie in der
    Projektansicht
    das Fenster mit der LED und wählen Sie dort die LED aus.
  3. Wählen Sie in den
    Eigenschaften
    für die LED in
    Aktiv
    die Option
    Dynamischen Link ändern
    aus.
  4. Erweitern Sie im
    Editor für dynamische Links
    den Ordner
    Alarme
    und erweitern Sie ihn.
  5. Wählen Sie die Variable
    Aktiv
    für diesen Alarm aus.
    Bei exklusiven und nichtexklusiven Alarmtypen können Sie einen dynamischen Link zu einem bestimmten Alarmzustand (Hoch-Hoch, Hoch, Niedrig oder Niedrig-Niedrig) erstellen.
  6. Wählen Sie
    Auswählen
    aus.
Wenn der Alarm aktiv ist, leuchtet die LED jetzt in der Farbe, die in den
Eigenschaften
festgelegt wurde. Die Standardfarbe für die LED ist Rot.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.