Benutzerdefinierte Alarmtypen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Alarmtypen durch Konfiguration weiterer Eigenschaften für den Alarm.
Benutzerdefinierte Alarmtypen zeigen im
Alarmraster
zusätzliche Spalten an. Erstellen Sie beispielsweise eine zusätzliche Alarmeigenschaft für die Anzeige des Namens des mechanischen Systems, das vom Alarm betroffen ist, im
Alarmraster
.
Die Erstellung von benutzerdefinierten Alarmtypen sorgt durch ihre Wiederverwendbarkeit für Effizienz und Einheitlichkeit. Alarme können Sie wiederverwenden, indem Sie Instanzen eines Alarmtyps erstellen. Nehmen wir einmal an, Sie haben eine Maschine mit mehreren Temperaturdetektoren. Anstatt für jeden Detektor den Alarm einzeln zu konfigurieren, konfigurieren Sie einen Alarmtyp
TemperatureAlarm
und erstellen dann für diesen Alarmtyp eine Eigenschaft
DetectorID
. Verbinden Sie den Detektor mit der überwachten Variable.
Wenn Sie vom Alarm
TemperatureAlarm
Instanzen erstellen, können Sie im
Alarmraster
die Alarme für diese Maschine mithilfe einer bestimmten
DetectorID
filtern.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.