Alarmtypen
Verschiedene Alarmtypen werden unter verschiedenen Umständen aktiv.
Zu den Alarmtypen und ihren Aktivierungszeitpunkten gehören:
Alarmtyp | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
| Wird aktiviert, wenn der boolesche Wert der überwachten Variablen nicht dem Normalwert entspricht. | Überwachung einer Variable auf den offenen oder geschlossenen Status einer Firewall. Ein Alarmereignis tritt ein, wenn die geschlossene Normalbedingung nicht erfüllt ist. |
| Wird aktiviert, wenn der Wert der überwachten Variable einen oder mehrere relevante Grenzwerte erreicht. | Überwachung der Temperatur. Wenn der Niedrig-Grenzwert bei 10°C und der Hoch-Grenzwert bei 100°C liegt, tritt ein Alarmereignis ein, wenn die Temperatur einen der beiden Grenzwerte erreicht. |
| Wird aktiviert, wenn der Wert der überwachten Variablen einen Offset erreicht, der gleich oder größer als die eingestellte Variable ist. | Überwachung einer Temperatur, die konstant gehalten werden muss. Wenn ein Sollwert auf 50°C eingestellt ist und der Grenzwert für den Temperaturabfall -3 und der Grenzwert für den Temperaturanstieg +3 beträgt, tritt ein Alarmereignis ein, wenn die Temperatur entweder 47°C oder 53°C erreicht. |
| Wird aktiviert, wenn die Änderungsrate des Wertes der überwachten Variable einen oder mehrere eingestellte Grenzwerte erreicht. | Überwachung des Werts einer Variable, die die Geschwindigkeit eines Förderbandes darstellt. Die Variable wird alle fünf Sekunden abgefragt, und der Grenzwert für die Änderung ist auf 10 eingestellt. Zeigt die Messung, dass die Änderungsrate der Förderbandgeschwindigkeit im Vergleich zum vorherigen Messwert größer oder gleich 10 ist, tritt ein Alarmereignis ein. |
| Signalisiert alle entsprechenden Niveaus bis zu vier Niveaus, wenn mehrere Grenzwerte von Interesse nacheinander erreicht werden. Zu den Niveaus gehören Niedrig-Niedrig, Niedrig, Hoch und Hoch-Hoch. | Erreicht eine Temperatur, die von einem normalen Wert ausgeht, das Hoch-Hoch-Niveau, wird ein Alarmereignis sowohl für das Hoch-Hoch- als auch für das Hoch-Niveau gemeldet. |
| Signalisiert nur den letzten von bis zu vier erreichten Grenzwerten, wenn mehrere Grenzwerte von Interesse nacheinander erreicht werden. | Erreicht eine Temperatur, die von einem normalen Wert ausgeht, das Hoch-Hoch-Niveau, signalisiert der Alarm nur das Hoch-Hoch-Niveau. |
Alarm
digital
exklusive Abweichung
exklusives Niveau
exklusiver Grenzwert
exklusive Änderungsrate
nichtexklusive Abweichung
nichtexklusives Niveau
nichtexklusiver Grenzwert
nichtexklusive Änderungsrate
Rückmeldung geben