Alarmfilter erstellen

Filtern Sie die Alarme für die Anzeige bestimmter Alarme zur Laufzeit. Erstellen Sie ein Textfeld für die Filterung der angezeigten Alarme.
Voraussetzungen
  1. So erstellen Sie einen Alarmfilter
  2. Platzieren Sie im Editor ein
    Textfeld
    .
  3. Erweitern Sie in der
    Projektansicht
    die Option
    Alarmraster (type)
    und wählen Sie das Objekt
    AlarmsDataGrid
    aus.
  4. Wählen Sie unter
    Eigenschaften
    in
    Abfrage
    die Option
    Dynamischen Link hinzufügen
    aus.
  5. Erweitern Sie in die Option
    Alarmraster(type)
    und wählen Sie
    Abfrage
    aus.
  6. Wählen Sie
    Auswählen
    aus.
  7. Geben Sie in
    Eigenschaften
    in
    Abfrage
    die Abfrage ein.
    TIPP: Geben Sie direkt in die Abfrage eine Variable ein, wie beispielsweise
    SELECT * FROM Table1 WHERE Column1 > 5
    . Hier ist die Variable
    5
    . Geben Sie einen Platzhalter für die Variable ein, wie beispielsweise
    SELECT * FROM Table1 WHERE Column1 > {0}
    . Hier ist die Variable
    {0}
    . Um beispielsweise die Alarme nach
    MachineID
    zu filtern, könnte in einem System mit mehreren Maschinen die Abfrage zur Anzeige der Alarme für MachineID = 001 lauten:
    SELECT * FROM Model WHERE MachineID=001
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.