Parameter der Ansicht „Konfiguration der Erfassung“
Die Ansicht
Konfiguration der Erfassung
enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Stromverbindung | |
Motortyp | Gibt an, ob es sich bei dem Motor um einen Drehstrom- oder Einphasenmotor handelt. Mögliche Werte:
Konfigurations-Tag: DeviceName:C.ThreePhase |
Spannungsmodus | Gibt an, ob es sich bei dem Stromsystem um ein Delta- oder Wye-System handelt. Mögliche Werte:
Konfigurationstag: DeviceName:C.VoltageMode Der Spannungsmodus ist nicht verfügbar, wenn der Motortyp auf Dreiphasig eingestellt ist. |
Transformatoren | |
Stromwandlerverhältnis | Wenn ein externer Stromwandler mit Spannungsreduzierung verwendet wird, ermöglichen diese Parameter dem Benutzer, den gemessenen Strom automatisch anzupassen. Bereich:
Konfigurationstag: DeviceName:C.CTPrimary (Einheiten: 1 A) Konfigurationstag: DeviceName:C.CTSecondary (Einheiten: 1 A) Die Stromwandler-Steuerungen sind nur für 30A-Sensormodule aktiviert. |
Spannungswandlerverhältnis | Wenn ein externer Spannungs-Abwärtstransformator verwendet wird, ermöglichen diese Parameter dem Benutzer, die gemessene Spannung automatisch anzupassen. Bereich:
Konfigurations-Tag: DeviceName:C.PTPrimary (Einheiten: 1 V) Konfigurations-Tag: DeviceName:C.PTSecodnary (Einheiten: 1 V) Die Spannungswandler-Steuerungen sind nur für Sensormodule vom Typ VIG aktiviert. |
Spannungsskala | Gibt an, ob die Spannungsskala in Volt oder Kilovolt angegeben ist. Mögliche Werte sind:
Konfiguration Tag: DeviceName:C.VoltageScale Voltage Scale ist nur für Sensormodule vom Typ VIG aktiviert. |
Leistungsskala | Gibt an, ob die Leistungsskala in Kilowatt oder Megawatt angegeben ist. Mögliche Werte sind:
Konfiguration Tag: DeviceName:C.PowerScale Leistungsskala ist nur für Sensormodule des Typs VIG aktiviert. |
Bedarf | |
Bedarfszeitraum | Gibt die Anzahl der Minuten in einem Bedarfszeitraum an. Bereich:
Konfigurations-Tag: DeviceName:C.DemandPeriod (Einheiten: 1 Minute oder 15 = 15 Minuten) Der Bedarfszeitraum ist nur für Sensormodule vom Typ VIG aktiviert. |
Anzahl der Zeiträume | Gibt die Anzahl der Zeiträume an, die für die Bedarfsberechnung gemittelt werden. Bereich:
Konfigurations-Tag: DeviceName:C.NumberOfDemandPeriods Anzahl der Zeiträume ist nur für Sensormodule vom Typ VIG aktiviert. |
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben