Ansicht Erweiterungsmodule
Verwenden Sie diese Ansicht, um Folgendes zu tun:
- Konfigurieren Sie Auslösungen des Erweiterungsbus.
- Konfigurieren Sie Warnungen des Erweiterungsbus.
- Zeigen Sie die Einstellungen für die Definition des Erweiterungsbusmoduls an.
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben