Ansicht „Geräteinformationen“
Die Ansicht
Geräteinformationen
zeigt Geräte- und Statusinformationen über das Gerät an. Außerdem können Sie ein Gerät in seinen Einschaltzustand zurücksetzen. Die Informationen in dieser Ansicht werden nicht angezeigt, wenn Sie:- offline, oder
- derzeit ein Gerät erstellen
In dieser Ansicht können Sie die Identität des Geräts feststellen.
TIPP:
Die Daten in dieser Ansicht stammen direkt vom Gerät.
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben