Erzeugte Blindleistung
Verwenden Sie diese Seite für Folgendes:
- Konfigurieren Sie den Schutz bei zu hoher erzeugter Blindleistung.
- Konfigurieren Sie den Schutz bei zu niedriger erzeugter Blindleistung.
Das elektronische Überlastrelais E300 bietet die Möglichkeit, bei spezifischen Anwendungen, die die Überwachung von Spannung und Strom erfordern, vor Blindleistung (kVAR) zu schützen. Der Anwender kann einen Schutz aktivieren oder eine Warnung ausgeben, wenn die Blindleistung (kVAR) eines Elektromotors entweder zu hoch oder zu niedrig ist.
TIPP:
Steuerungen für erzeugte Blindleistung sind nur für Sensormodule des Typs VIG aktiviert.
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben