Verbrauchte Blindleistung
Verwenden Sie diese Seite für Folgendes:
- Konfigurieren Sie den Schutz bei zu hoher verbrauchter Blindleistung.
- Konfigurieren Sie den Schutz bei zu niedriger verbrauchter Blindleistung.
Das elektronische Überlastrelais E300 bietet Schutz vor Blindleistung (kVAR) für bestimmte Anwendungen, die die Überwachung von Spannung und Strom erfordern. Der Anwender kann Schutz aktivieren oder eine Warnung ausgeben, wenn die Blindleistung (kVAR) eines Elektromotors entweder zu hoch oder zu niedrig ist.
TIPP:
Die Steuerungen für „Verbrauchte Blindleistung“ sind nur für Sensormodule vom Typ VIG aktiviert.
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben