Wirkleistung

Verwenden Sie diese Ansicht, um Folgendes zu tun:
  • Konfigurieren Sie den Schutz vor zu hoher Wirkleistung.
  • Konfigurieren Sie den Schutz vor zu niedriger Wirkleistung.
Das elektronische Überlastrelais E300 kann bei spezifischen Anwendungen, die die Überwachung von Spannung und Strom erfordern, vor Wirkleistung (kW) schützen. Der Anwender kann im Fall eines zu hohen oder zu niedrigen Wirkleistungsverbrauchs (kW) eines Elektromotors Schutz oder eine Warnung auslösen.
TIPP: Steuerungen für Wirkleistung sind nur für Sensormodule des Typs VIG aktiviert.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal