Leistungsfaktor voreilend
Verwenden Sie diese Seite für Folgendes:
- Konfigurieren Sie den Schutz für einen zu hohen voreilenden Leistungsfaktor.
- Konfigurieren Sie den Schutz für einen zu niedrigen voreilenden Leistungsfaktor.
Das elektronische Überlastrelais E300 kann bei spezifischen Anwendungen, die die Überwachung von Spannung und Strom erfordern, vor einem unzulässigen Leistungsfaktor schützen. Der Anwender kann im Fall eines zu hohen oder zu niedrigen Leistungsfaktors eines Elektromotors einen Schutz oder eine Warnung auslösen.
TIPP:
Steuerungen für voreilenden Leistungsfaktor sind nur für Sensormodule vom Typ VIG aktiviert.
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben