Leistungsfaktor nacheilend
Verwenden Sie diese Seite für Folgendes:
- Konfigurieren Sie den Schutz bei zu hohem nacheilendem Leistungsfaktor.
- Konfigurieren Sie den Schutz bei zu niedrigem nacheilendem Leistungsfaktor.
Das elektronische Überlastrelais E300 kann bei spezifischen Anwendungen, die die Überwachung von Spannung und Strom erfordern, vor einem unzulässigen Leistungsfaktor schützen. Der Anwender kann einen Schutz oder eine Warnung auslösen, wenn der Leistungsfaktor eines Elektromotors entweder zu hoch oder zu niedrig ist.
TIPP:
Steuerungen für nacheilenden Leistungsfaktor sind nur für VIG-Sensormodule aktiviert.
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben