Scheinleistung
Verwenden Sie diese Seite für Folgendes:
- Konfigurieren Sie den Schutz bei zu hoher Scheinleistung.
- Konfigurieren Sie den Schutz bei zu niedriger Scheinleistung.
Das elektronische Überlastrelais E300 ist in der Lage, bei bestimmten Anwendungen, die die Überwachung von Spannung und Strom erfordern, vor Scheinleistung (kVA) zu schützen. Der Anwender kann einen Schutz oder eine Warnung ausgeben, wenn die Scheinleistungsaufnahme (kVA) eines Elektromotors entweder zu hoch oder zu niedrig ist.
TIPP:
Scheinleistungssteuerungen sind nur für Sensormodule des Typs VIG aktiviert.
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben