Unterstrom

Verwenden Sie diese Ansicht, um den Unterstromschutz zu konfigurieren.
Bei Nicht-Motor-Anwendungen kann es auf eine elektrische Fehlfunktion hinweisen, wenn der gemessene Strom für eine bestimmte Phase unter einen bestimmten Wert fällt, z. B. auf ein defektes ohmsches Heizelement oder eine nicht funktionierende Glühbirne. Solche Bedingungen schaden dem Stromnetz möglicherweise nicht, können aber zu Produktionsausfällen oder zur Nichteinhaltung von Zertifizierungsanforderungen führen. Das elektronische Überlastrelais E300 kann mit seiner Netz-Unterstromauslöse- und Warnfunktion einen Unterstromzustand pro Phase überwachen, um einen schnellen Unterstrom in einer bestimmten Phase zu erkennen und so Schäden und Produktionsausfälle zu minimieren.
TIPP: Der Unterstrom-Sperr-Timer startet, nachdem der maximale Laststrom einer Phase von 0A auf 30 % der minimalen FLA-Einstellung des Geräts übergeht. Das elektronische Überlastrelais E300 beginnt erst dann mit der Überwachung eines Unterstromzustands, wenn die Unterstrom-Sperrzeit abgelaufen ist.
Bei jeder Anwendung hängt der praktische Grenzwert des L1-Unterstromauslösegrenzwerts von der FLA-Einstellung und der unteren Grenze der Strommessfähigkeit des elektronischen Überlastrelais E300 ab.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal