Phasenverlust

Eine hohe Stromunausgewogenheit oder ein Phasenausfall kann durch defekte Kontakte in einem Schütz oder Leistungsschalter, lose Klemmen, durchgebrannte Sicherungen, durchtrennte Drähte oder Fehler im Motor verursacht werden. Wenn ein Phasenausfall vorliegt, kann es zu einem zusätzlichen Temperaturanstieg oder zu starken mechanischen Vibrationen des Motors kommen. Dies kann zu einer Verschlechterung der Motorisolierung oder zu einer erhöhten Belastung der Motorlager führen. Die schnelle Erkennung von Phasenverlusten trägt dazu bei, potenzielle Schäden und Produktionsausfälle zu minimieren.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal