Überstrom

Verwenden Sie diese Ansicht, um den Überstromschutz zu konfigurieren.
Bei Nicht-Motor-Anwendungen kann es auf eine elektrische Fehlfunktion hinweisen, z. B. auf ein defektes ohmsches Heizelement, wenn der gemessene Strom für eine bestimmte Phase einen bestimmten Wert überschreitet. Solche Bedingungen könnten das Stromversorgungssystem über einen bestimmten Zeitraum schädigen, was zu Produktionsausfällen führen könnte. Das elektronische Überlastrelais E300 kann mit seiner Auslöse- und Warnfunktion für Leitungsüberstrom einen Überstromzustand pro Phase überwachen, um einen schnellen Überstrom in einer bestimmten Phase zu erkennen und so Schäden und Produktionsausfälle zu minimieren.
TIPP: Der Timer für die Überstromsperre startet, nachdem die maximale Laststromphase von 0A auf 30 % der minimalen FLA-Einstellung des Geräts übergeht. Das elektronische Überlastrelais E300 beginnt erst nach Ablauf der Überstromsperrzeit mit der Überwachung eines Überstromzustands.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal