Unwucht
Verwenden Sie diese Ansicht, um den Schutz vor Stromunwucht zu konfigurieren.
Eine Stromunwucht kann durch eine Unwucht in der Spannungsversorgung, eine ungleiche Motorwicklungsimpedanz oder lange und unterschiedliche Leitungslängen verursacht werden. Wenn eine Stromunwucht besteht, kann der Motor einen zusätzlichen Temperaturanstieg erfahren, was zu einer Verschlechterung der Motorisolierung und einer Verringerung der Lebenserwartung führt. Das elektronische Überlastrelais E300 kann diesen Zustand mit seiner Auslöse- und Warnfunktion für Stromunwucht überwachen, um eine schnell auftretende Stromunwuchtstörung zu erkennen und so Schäden und Produktionsausfälle zu minimieren.
Stromunwucht kann durch die folgende Gleichung definiert werden:
%CI = 100% * (Id/Ia)
wobei
%CI = Prozentuale Stromunwucht
Id = Maximale Abweichung vom durchschnittlichen Strom
Ia = Durchschnittlicher Strom
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben