Erdschluss

Verwenden Sie diese Ansicht, um den Erdschlussschutz zu konfigurieren.
In isolierten oder hochohmig geerdeten Systemen werden in der Regel kernsymmetrische Stromsensoren verwendet, um Erdschlüsse mit niedrigem Pegel zu erkennen, die durch Isolationsdurchschläge oder das Eindringen von Fremdkörpern verursacht werden. Die Erkennung solcher Erdschlüsse kann verwendet werden, um das System zu unterbrechen, um weitere Schäden zu verhindern, oder um das entsprechende Personal zu alarmieren, damit eine rechtzeitige Wartung durchgeführt wird.
Das elektronische Überlastrelais E300 bietet eine Funktion zur Erkennung kernsymmetrischer Erdschlussströme, mit der Option, Erdschlussauslösung, Erdschlusswarnung oder beides zu aktivieren. Die Methode und der Bereich der Erdschlusserkennung hängen von der Bestellnummer des bestellten E300-Sensormoduls und Steuerungsmoduls ab.
TIPP: Das elektronische Überlastrelais E300 ist keine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung und nicht für den Personenschutz im Sinne von Artikel 100 des NEC bestimmt.
Das elektronische Überlastrelais E300 ist nicht dazu bestimmt, einer Trenneinrichtung das Öffnen des Fehlerstroms zu signalisieren. Eine Trenneinrichtung muss in der Lage sein, den maximal verfügbaren Fehlerstrom des Systems, in dem sie verwendet wird, zu unterbrechen.
 
 
 
Haftungsausschluss
Diese Inhalte wurden mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) ohne menschliche Überprüfung oder Bearbeitung übersetzt. Die Inhalte können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten und werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie bereitgestellt.
Rockwell Automation übernimmt keine Haftung für Probleme, die sich aus der Verwendung der Übersetzung ergeben oder damit zusammenhängen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal