Übergang zum Betriebsmodus-Verhalten
Die meisten Geräteeigenschaften können sich ändern, wenn der Controller online ist oder im Remote-Betriebsmodus betrieben wird.
Wenn der Controller in den Betriebsmodus wechselt:
- Alle Geräteeigenschaften mit Ausnahme des FeldsBeschreibungwerden schreibgeschützt.
- Alle Geräteeigenschaften, die einen nicht angewendeten, bearbeiteten Wert enthalten, werden auf den unbearbeiteten Wert zurückgesetzt.
Rückmeldung geben