Ein Gerät zurücksetzen

Wenn die in der Ansicht vorgenommenen Änderungen erfordern, dass das Gerät in seinen Einschaltzustand zurückversetzt wird, wählen Sie
Gerät
zurücksetzen
in der Ansicht aus, um das Aus- und wieder Einschalten der Stromversorgung zu emulieren.
WICHTIG:
Durch Rücksetzen des Geräts wird die Verbindung zum Gerät und zu möglichen anderen darüber verbundenen Geräten getrennt. Verbindungen mit anderen Controllern werden möglicherweise ebenfalls unterbrochen.
Vergewissern Sie sich, dass eine Unterbrechung der Verbindung zu diesem Zeitpunkt akzeptabel ist. Versuchen Sie niemals, die Verbindung mit einem Gerät zu unterbrechen, das gegenwärtig für die Steuerung verwendet wird.
So setzen Sie ein Gerät zurück:
  1. Wählen Sie auf dem Reiter für das Gerät
    Geräteinformationen
    aus.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Geräteinformationen
    die Option
    Gerät
    zurücksetzen
    aus.
  3. Wählen Sie für
    Änderungen übernehmen
    die Option
    Ja
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal