Switch-Konfiguration exportieren
Die Switch-Konfiguration kann nach dem Hochladen vom Switch in das Projekt als Computerdatei exportiert werden. Je nach Modell kann die Switch-Konfiguration aus einer einzigen config.text-Datei oder config.text- und vlan.dat -Dateien bestehen. Die Switch-Konfiguration exportieren Sie mithilfe der Ansicht
Speichern/Wiederherstellen
.Wenn keine zu exportierende Switch-Konfiguration vorhanden ist, ist
Export
nicht verfügbar.Voraussetzung
- Das Gerät ist online.
So exportieren Sie die Switch-Konfiguration in die Dateien
- Wählen Sie auf der Registerkarte für das GerätSpeichern/Wiederherstellenaus.
- Wählen Sie in der AnsichtSpeichern/Wiederherstellendie OptionExportaus.
- Bei Logix Designer: Navigieren Sie inExportzu dem Ordner, in dem Sie die Konfiguration speichern möchten, geben Sie einen Dateinamen für die ZIP-Datei, die die Konfiguration enthält, ein und wählen Sie anschließendSpeichernaus.Bei FactoryTalk Design Studio: Wählen Sie inGerätekonfiguration exportierenfür jede zu exportierende Datei die OptionExportund anschließendWeiteraus. Bei FactoryTalk Design Studio: Wählen Sie in „Gerätekonfiguration exportieren“ für jede zu exportierende Datei die OptionExportund dannWeiteraus. Wählen SieSchließenaus, wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
TIPP:
Die Datei wird im Ordner
Downloads
Ihres Browsers gespeichert.Rückmeldung geben