Parameter der Ansicht „Smartports und VLANs“
Die Ansicht
Smartports und VLANs
umfasst die folgenden Parameter:
WICHTIG:
Bevor Sie ein Gerät an einen Port anschließen oder umgesetzte Geräte wieder anschließen, überprüfen Sie zur Vermeidung von Smartport-Nichtübereinstimmungen die auf diesen Port angewendete Smartport-Rolle. Nichtübereinstimmungen können nachteilige Auswirkungen sowohl auf die Geräte als auch auf Ihr Netzwerk haben, wie beispielsweise:
- Beeinflussung des Verhaltens des angeschlossenen Geräts.
- Verringerung des QoS-Niveaus für Sprach-, Drahtlos-, Switch- und Router-Datenverkehr.
- Verringerung bei der Beschränkungen für den Gastzugriff auf das Netzwerk.
- Verringerung des Schutzes vor Denial-of-Service-Angriffen (DoS) auf das Netzwerk.
- Deaktivierung oder Abschaltung des Ports.
Parameter | Beschreibung |
---|---|
SmartPort- und VLAN-Zuweisung | |
Port | Zeigt den Port an, für den diese Konfiguration gültig ist. Die Portnummer enthält den Porttyp („Fa“ für Fast Ethernet und „Gi“ für Gigabit-Ethernet) und die spezifische Portnummer. Zum Beispiel:
|
Smartport-Rolle | Wendet die Smartport-Rolle auf den verbundenen Port an. Die für jeden Port verfügbaren Werte sind:
|
VLAN-Typ und ID – Native | Gibt ein natives VLAN für die Ports an, die zu einem VLAN-Trunk (ein zu mehr als einem VLAN gehörender Port) gehören. Diese Option ist für Ports verfügbar, für die Switch für Automatisierung , Router für Automatisierung oder Drahtlos für Automatisierung festgelegt wurde. |
VLAN-Typ und ID – Zugriff | Gibt ein Zugriffs-VLAN für die Ports an, die nur zu einem VLAN gehören können. Diese Option ist für Ports verfügbar, für die Automatisierungsgerät oder Desktop für Automatisierung , Telefon für Automatisierung , Multiport-Automatisierungsgerät oder Virtueller Desktop für die Automatisierung festgelegt wurde. |
VLAN-Typ und ID – Sprache | Gibt ein Sprach-VLAN für die Ports an, für die Telefon für Automatisierung festgelegt wurde. „Sprach-VLAN“ stellt eine bessere Service-Qualität für den gesamten Sprachverkehr sicher und sorgt dafür, dass der Sprachverkehr nicht mit dem Datenverkehr vermischt wird. |
VLAN-Konfiguration | |
Öffnet Neues VLAN hinzufügen , um ein neues VLAN zu erstellen. | |
Öffnet VLAN bearbeiten , um den VLAN-Namen vorhandener VLANs zu bearbeiten. | |
Löscht das VLAN. Beim Senden der Einstellungen an den Switch wird ein Bestätigungsdialogfeld geöffnet, in dem Sie das Löschen bestätigen müssen. | |
ID | Zeigt die VLAN-ID für konfigurierte VLANs an. Die Standard-VLAN-ID „1“ kann weder bearbeitet noch gelöscht werden. |
Name | Zeigt den Namen der einzelnen konfigurierten VLANs an. |
Aktualisieren | Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an. |
Einstellen | Sendet die Einstellungen an den Switch. Möglicherweise wird das Dialogfeld Kennworteingabe angezeigt. |
Rückmeldung geben