Parameter des Dialogfelds „VLAN hinzufügen/bearbeiten“
Das Dialogfeld
VLAN hinzufügen/bearbeiten
umfasst die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
---|---|
ID | Gibt die ID-Nummer an. Die ID muss numerisch und einzigartig sein und im Bereich von 2 bis 1001 oder 1006 bis 4094 liegen. |
Name | Gibt den VLAN-Namen an. Die VLAN-Namen müssen einzigartig und dürfen nicht länger als 20 Zeichen lang sein. |
Einstellen | Sendet die Einstellungen an den Switch. Möglicherweise wird das Dialogfeld Kennworteingabe angezeigt. |
Rückmeldung geben