Ansicht „Übersetzungen“

Mithilfe dieser Ansicht konfigurieren Sie öffentliche IP-Adressen, die in IP-Adressen des privaten Subnetzes übersetzt werden.
In der Ansicht
Übersetzungen
können Sie:
  • Mit den öffentlichen und privaten Übersetzungen verbundene Parameter konfigurieren.
  • Das Dialogfeld
    Erweitert
    aufrufen, um die Datenverkehrstypen und Korrekturen für eine NAT-Instanz zu konfigurieren.
TIPP:
Die Parameter in dieser Ansicht sind nur im Online-Modus verfügbar.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal