Parameter der Ansicht „NTP-Client“

Die Ansicht
NTP-Client
umfasst die folgenden Parameter.
Parameter
Beschreibung
Network Time Protocol (NTP) aktiviert
Wenn der Switch online ist, zeigt dieser Wert an, ob auf dem Switch NTP aktiviert ist. Wenn der Switch offline ist, ist dieser Wert leer.
Wenn für diesen Wert
Ja
angezeigt wird, zeigen die anderen Parameter in der Ansicht
NTP-Client
Werte an oder sind aktiviert.
Wenn für diesen Wert
Nein
angezeigt wird oder er leer ist, sind die anderen Parameter in der Ansicht
NTP-Client
entweder leer oder deaktiviert.
Systemabfrageintervall
Zeigt das Systemabfrageintervall an. Dieser Wert liegt zwischen 8 und 12.700 Sekunden.
Synchronisiert
Zeigt an, ob die Switch-Uhr synchronisiert wird.
Aktuelle Zeit
Zeigt die aktuelle Uhrzeit des Switches an.
NTP-Server
add-pool
Öffnet das Dialogfeld
NTP-Server hinzufügen
.
delete-pool
Mit dieser Option löschen Sie die ausgewählte NTP-Serveradresse.
NTP-Serveradresse
Zeigt die NTP-Serveradressen an.
Bevorzugter Server
Gibt an, ob der NTP-Server bevorzugt ist und ob er für die Synchronisierung verfügbar ist.
Folgende Werte sind verfügbar:
  • Ja
  • Nein
NTP-Status
Zeigt den NTP-Status der NTP-Server an. Folgende Werte sind verfügbar:
  • Peer
    : Zeigt die aktuelle Zeitquelle an.
  • Kandidat
    : Zeigt an, dass Peer im endgültigen Satz enthalten ist.
  • Ausgewählt
    : Zeigt an, dass die Zeitquelle ausgewählt, jedoch kein Teil des endgültigen Satzes ist. Der Abstand überschreitet den Maximalwert.
  • Ausreißer
    : Zeigt an, dass die Zeitquelle vom Cluster-Algorithmus verworfen wurde.
  • Falscher Ticker
    : Zeigt an, dass die Zeitquelle einen falschen Ticker aufweist.
  • Konfiguriert
    : Zeigt an, dass die Zeitquelle statisch konfiguriert wurde.
Stratum der Uhr
Zeigt das Stratum der Uhr an, das angibt, wie viele NTP-Hops ein Gerät von einer autoritativen Zeitquelle entfernt ist. Die Werte liegen zwischen 0 und 16.
Zeit seit letzter Aktualisierung
Zeigt die Zeit in Sekunden an, die seit der letzten Aktualisierung vergangen ist.
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Einstellen
Sendet die Einstellungen an den Switch. Möglicherweise wird das Dialogfeld
Kennworteingabe
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal