Parameter der Ansicht „Fehler-/Programmaktion“
Die Ansicht
Fehler-/Programmaktion
enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
---|---|
Port | Der für die Konfiguration ausgewählte Port. Die Portnummer enthält den Porttyp („Fa“ für Fast Ethernet, „Gi“ für Gigabit-Ethernet „Te“ für Ten Gigabit), die Basis- oder Erweiterungsgerätnummer („1“ für das Basisgerät, „2“ für das erste Erweiterungsgerät oder „3“ für das zweite Erweiterungsgerät) und die spezifische Portnummer. Zum Beispiel:
Die Basis- und Erweiterungsgerätnummer ist nur für die Switches Stratix 8000 und 8300 verfügbar. |
Portstatus während Programmmodus | Gibt an, wie sich jeder Port verhalten soll, wenn der Controller in den Programmmodus wechselt. Folgende Werte sind verfügbar:
WICHTIG : Das Festlegen eines Ports auf Deaktivieren kann die Kommunikation von und zum Switch unterbrechen. |
Portstatus während Fehlermodus | Gibt an, wie sich jeder Port verhalten soll, wenn die Kommunikation zwischen Controller und Switch unterbrochen wird. Folgende Werte sind verfügbar:
WICHTIG : Das Festlegen eines Ports auf Deaktivieren kann die Kommunikation von und zum Switch unterbrechen. |
Rückmeldung geben