Ansicht „EtherChannels“

Mithilfe der Ansicht
EtherChannels
können Sie Informationen zu EtherChannels anzeigen. Ein EtherChannel (auch Portgruppe genannt) ist eine Gruppe aus zwei oder mehr Fast-Ethernet- oder Gigabit-Ethernet-Switch-Ports, die zu einer logischen Verbindung gebündelt sind. Die Gruppe stellt eine Verbindung mit höherer Bandbreite zwischen zwei Switches her. Beispielsweise können vier 10/100-Switch-Ports einem EtherChannel zugewiesen werden, um eine Voll-Duplex-Bandbreite von bis zu 800 MBit/s bereitzustellen. Wenn einer der Ports im EtherChannel nicht mehr verfügbar ist, wird der Datenverkehr über die verbleibenden Ports innerhalb des EtherChannels geleitet.
Mithilfe der Ansicht
EtherChannels
können Sie:
  • Die EtherChannel-Gruppen anzeigen.
  • Den Modus anzeigen.
  • Die den einzelnen EtherChannels zugewiesenen Port-Elemente anzeigen.
  • Den Status der Port-Elemente anzeigen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal