Ansicht „DHCP Pools“

Mithilfe der Ansicht
DHCP Pools
können Sie Informationen zum Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-Adressenpool für den Switch anzeigen (es können 0 bis 15 Pools angezeigt werden). Wenn DHCP aktiviert ist, kommen die Informationen direkt vom Switch – jede Zeile repräsentiert eine einzelne Instanz, wobei die Instanzwerte nicht unbedingt aufeinander folgen müssen.
Mit der Ansicht
DHCP Pools
können Sie:
  • DHCP aktivieren
  • DHCP-Snooping aktivieren
  • DHCP-Adressenpool-Informationen anzeigen
  • Neuen DHCP-Pool erstellen
  • Die Eigenschaften eines vorhandenen DHCP-Pools bearbeiten
  • Einen vorhandenen DHCP-Pool löschen
TIPP:
Die Daten werden nur dann angezeigt, wenn das Gerät online und
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) aktivieren
ausgewählt ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal