Parameter der Ansicht „DHCP Pools“
Die Ansicht
DHCP Pools
enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
---|---|
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) aktivieren | Zeigt an, ob der DHCP-Pool aktiviert ist oder nicht. Die Werte werden nur dann vom Switch bezogen und angezeigt, wenn DHCP aktiviert ist. |
DHCP Snooping aktivieren | Gibt an, ob Dynamic Host Configuration Protocol-Snooping (DHCP-Snooping) aktiviert ist oder nicht. |
![]() | Öffnet das Dialogfeld DHCP-Pool hinzufügen/bearbeiten für das Erstellen eines neuen DHCP-Pools. |
![]() | Öffnet das Dialogfeld DHCP-Pool hinzufügen/bearbeiten für die Bearbeitung der DHCP-Pool-Eigenschaften. |
![]() | Löscht die aktuell ausgewählte DHCP-Pool-Zeile. Alle mit dem ausgewählten DHCP-Adressenpool verbundenen dauerhaften Adressen werden ebenfalls gelöscht. |
Name | Gibt den Namen des DHCP-IP-Adressenpools an, der auf dem Switch konfiguriert ist. Ein DHCP-IP-Adressenpool ist ein Bereich (oder Pool) von verfügbaren IP-Adressen, die der Switch verbundenen Geräten zuweisen kann. |
Start-IP-Adresse | Zeigt die Start-IP-Adresse an, die den Bereich für den DHCP-IP-Adressenpool definiert. |
End-IP-Adresse | Zeigt die End-IP-Adresse an, die den Bereich für den DHCP-IP-Adressenpool definiert. |
Nur vorab zugewiesene Adressen | Gibt an, ob die IP-Adresse für den ausgewählten Port vorab zugewiesen ist und somit nicht für die normale dynamische IP-Adressenzuweisung (DHCP) zur Verfügung steht. Die IP-Adresse muss eine Adresse aus dem Pool sein, der in der Ansicht DHCP-Adressenzuweisung im Feld „DHCP-Pool“ angegeben ist. |
DHCP-Snooping | Gibt an, ob Broadcasts von DHCP-Anforderungen über den verbundenen Switch hinaus beschränkt sind oder nicht. Bei aktivierter Option empfangen Geräte IP-Adressenzuweisungen nur vom verbundenen Switch. Diese Option ist für VLAN-Schnittstellen verfügbar. |
Aktualisieren | Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an. |
Einstellen | Sendet die Einstellungen an den Switch. Möglicherweise wird das Dialogfeld Kennworteingabe angezeigt. |
Rückmeldung geben