IP-Adresse der Subnetzmaske zu klein
Die IP-Adresse der Subnetzmaske ist kleiner als 255.0.0.0. Standardmäßig wird für die DHCP-Pool-Netzwerk-IP-Adresse die durch die Subnetzmaske zulässige Start-IP-Adresse eingestellt.
Rückmeldung geben