IP-Adresse über dem zulässigen Bereich
Die meisten Stratix-Switches: Der Bereich, den Sie eingegeben haben, ist bezogen auf die private/öffentliche Start-IP-Adresse ungültig. Der Bereich überschreitet die Grenzwerte der Klasse C. Wenn beispielsweise die private Start-IP-Adresse 112.120.100.200 und der Bereich 100 lauten, überschreitet das letzte Oktett den Höchstwert von 255.
Nur Stratix 5410-Switch: Der Zählwert, den Sie eingegeben haben, ist bezogen auf die private/öffentliche IP-Adresse ungültig. Der Zählwert überschreitet die Grenzwerte der Klasse C.
Geben Sie einen neuen Wert für den Bereich oder Zählwert ein.
Rückmeldung geben